Preparação para a instalação
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não faça furos para passar cabos ou conduítes com as placas de cobertura instaladas
e não perfure paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Desconecte os dois fios de sinal do display no nobreak e remova a porta dianteira.
- Para nobreak sem módulos de energia pré-instalados: Instale os módulos de energia começando pela prateleira de baixo:
- Remova o parafuso de cada lado da prateleira do módulo de energia vazia.
- Empurre o módulo de energia na prateleira.
- Reinstale o parafuso em cada lado da prateleira.
- Remova a tampa da bateria.
- Desconecte os terminais das baterias da parte frontal de quaisquer módulos de bateria pré-instalados.
- Para instalação com um gabinete de baterias modulares remoto: Remova a placa superior:
- Remova os parafusos e incline a frente da placa superior para cima.
- Deslize a placa superior para frente para removê-la. As abas na parte traseira da placa superior devem ser retiradas das ranhuras na parte traseira do nobreak.
- Para instalação com um gabinete de baterias modulares adjacente: Remova o painel do lado esquerdo e a placa. Descarte a placa.
- Para instalação com um gabinete de bypass de manutenção ou instalação simplificada 1+1 em paralelo: Remova o painel lateral direito. Guarde o painel lateral direito.
- Remova a caixa de conduítes da traseira do nobreak.
- Remova a placa de cobertura superior ou inferior da caixa de conduítes.
- Faça furos para os cabos de energia/conduítes na placa de cobertura superior ou inferior. Instale conduítes (não fornecidos), se aplicável.
- Reinstale a placa de cobertura superior ou inferior na caixa de conduítes.
- Instale a caixa de conduítes no nobreak. Observe que a caixa de conduítes será instalada na posição invertida.