990-91262A-024

Preparar para os fios de sinal

  1. Remova as placas de cobertura superiores e as placas de escova superiores do nobreak. Estas serão usadas para a passagem dos fios de sinal.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para instalação sem conduítes: Reinstale as placas de escova.
    • Para instalação com conduítes: Faça um orifício nas placas da cobertura para os conduítes, instale os conduítes e reinstale as placas de cobertura.
  3. Remova as tampas indicadas.
  4. Passe os fios de sinal non-Class 2/non-SELV pela placa de cobertura/escova direita.
  5. Passe os fios de sinal Class 2/SELV pela placa de cobertura/escova à esquerda do centro.

    Para nobreak sem conduítes

    Para nobreak com conduítes

QR code for this page

Isto foi útil?