990-91262A-024

Conecte os cabos modbus

  1. Conecte os cabos modbus ao nobreak(s). Use uma conexão de 2 ou 4 cabos Blinde os cabos conforme demonstrado.
    • Devem ser usados cabos blindados de par trançado para conexões Modbus. A conexão de aterramento blindada deve ser o mais curta possível (preferencialmente menos de 1 cm). A blindagem deve ser conectada a cada dispositivo.

    • A instalação elétrica deve ser feita de acordo com os códigos locais de instalação elétrica.

    • Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia para garantir isolamento suficiente.

    • A porta modbus está visualmente isolada. O aterramento da porta modbus não está conectado a nenhum outro aterramento.

    Exemplo: Conexão de 2 cabos com dois nobreaks

    Exemplo: Conexão de 4 cabos com dois nobreak

  2. Instale os resistores de terminação de 150 ohm nas extremidades de cada barramento se os barramentos forem muito longos e operarem com altas taxas de dados. Os barramentos com menos de 610 metros (2.000 pés) a 9.600 baud ou menos de 305 metros (1.000 pés) a 19.200 baud não devem exigir resistores de terminação.
  3. Instale os resistores de polarização de 400–650 ohm no controlador do sistema; um do D0 ao aterramento e um do D1 ao +5 VDC.
QR code for this page

Isto foi útil?