990-91262Б-028

Подключение сигнальных проводов IMB в упрощенной параллельной системе 1+1

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых проводов, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.

Для выполнения этой процедуры используйте дополнительный комплект GVSOPT006.

  1. Снимите модуль статического выключателя.
  2. Удалите указанную панель.
  3. Установите вспомогательный выключатель (прилагается) на внутреннем сервисном автомате IMB на обоих ИБП.
  4. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV между двумя ИБП.

    Упрощенная параллельная система 1+1: вид сзади справа

  5. Установите прилагаемую крышку в верхнем правом углу.
  6. Установите на место панель и модуль статического выключателя.
  7. Установите на место правую боковую панель.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?