Подключение силовых кабелей питания
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
Риск повреждения оборудования
Для обеспечения правильного распределения нагрузки в режиме байпаса в параллельной
системе:
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
- Снимите обозначенные пластины.
- Только для 3-проводной системы заземления/TN-C: Переместите соединительную шину из положения (A) в положение (B), чтобы подключить шину N к шине G/PE.
-
Только для панели отверстий NEMA 2: Установите дополнительный комплект GVSOPT020 для панели отверстий NEMA 2:
- Установите девять панелей отверстий NEMA 2 для входа/байпаса/выхода (номер изделия 880-5803) согласно инструкциям.
- Установите три панели отверстий NEMA 2 для DC и N (номер изделия 880-5802) согласно инструкциям.
- Установите панель отверстий NEMA 2 для проводника заземления оборудования/защитного заземления (номер изделия 880-5801) согласно инструкциям.
- Подключите кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления.
- Подключите входные кабели.
- Для систем с двойным вводом питания: Подключите кабели байпаса.
- Подключите выходные кабели.
- Для установки с удаленным модульным шкафом с батареями: Подключите кабели постоянного тока к шинам постоянного тока.
- Для установки с расположенным рядом модульным шкафом с батареями: См. Подключение силовых кабелей от расположенного рядом шкафа модульной батареи.
- Установите на место три панели, снятые в пункте 1.