990-91262Б-028

Подключение силовых кабелей от расположенного рядом шкафа модульной батареи

Для этой процедуры используйте установочный комплект 0H-220042 от шкафа модульной батареи.

  1. Установите автоматы защиты батарей BB в разомкнутое положение (ВЫКЛ) и отключите клеммы с передней части предварительно установленных модулей батарей в шкафах модульной батареи и ИБП.
  2. Подключите предварительно установленные кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления от шкафа модульной батареи 1 к шине G/PE в ИБП.
  3. Установите прилагаемые шины расширения DC в ИБП.

    Шкаф модульной батареи 1 и ИБП: вид спереди

  4. Подключите предварительно установленные кабели DC от шкафа модульной батареи 1 к шинам расширения DC в ИБП.
    Примечание: Предварительно установленные кабели постоянного тока поставляются попарно: Два кабеля постоянного тока DC- и два кабеля для подключения постоянного тока DC+. Убедитесь, что все кабели подключены попарно между шкафом модульной батареи 1 и ИБП.

    Шкаф модульной батареи 1 и ИБП: вид сверху

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?