Окончание установки
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого
замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
![]() |
---|
риск повреждения оборудования
Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока система будет готова
к подключению питания. Период времени между установкой батарей и включением питания
ИБП не должен превышать 72 часов или 3 дней.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению
оборудования.
|
- Установите на место указанные крышки (сначала A, затем B). Может потребоваться отсоединить сигнальные провода Class 2/SELV при установке крышек на место. Закрепите сигнальные провода Class 2/SELV на мостах крышек.
- Опускайте передние и задние регулирующие ножки ИБП с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять ИБП.
- Только для сейсмоустойчивого крепления: Установите передний анкерный кронштейн ИБП на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в передней крепежной скобе составляет ø13 мм. Минимальное требование — болты M12 класса прочности 8,8.
- Установите автомат защиты батарей BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
- Вставьте модули батарей в разъем. Заполните полки, начиная снизу. Всегда устанавливайте всю линейку батарей (четыре батарейных модуля) на каждую полку.
- Поверните вниз ручку модулей батареи и закрепите ее на полке с помощью входящего в комплект винта.
- Подключите клеммы батареи к передней части модулей батарей.
- Установите крышку батареи обратно на ИБП.
- Установите на место переднюю дверь.
- Подсоедините два сигнальных провода от дисплея. Прикрепите сигнальные провода с помощью кабельных стяжек в верхнем левом углу.