990-91262Б-028

Процедура установки параллельных систем

Упрощенная параллельная система 1+1

Параллельная система

  1. Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  2. Подготовка к установке.
  3. Преобразование в систему с двойным вводом питания.
  4. Подключение силовых кабелей питания.
  5. Подключение силовых кабелей от расположенного рядом шкафа модульной батареи.
  6. Подготовка к прокладке сигнальных проводов.
  7. Подключение сигнальных проводов.
  8. Подключение сигнальных проводов от шкафа модульной батареи.
  9. Подключение сигнальных проводов от распределительных устройств и сторонних дополнительных продуктов.
  10. Выполните одно из следующих действий:
  11. Подключение кабелей PBus.
  12. Подключение внешних коммуникационных кабелей.
  13. Подключение кабелей Modbus.
  14. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  15. Окончание установки.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?