990-91262Б-028

Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно)

Для этой процедуры используйте дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT016.

  1. Прикрепите задние крепежные блоки к полу. Используйте соответствующее типу пола крепление — диаметр отверстия в задних кронштейнах составляет ø13 мм. Минимальное требование — болты M12 класса прочности 8,8.

    Вид сзади

  2. Удалите болты и снимите задний кронштейн для крепления. Сохраните болты для смежной установки шкафов.

    Вид сзади

  3. Установите задний анкерный кронштейн на ИБП с помощью входящих в комплект болтов M8.

    ИБП: вид сзади

  4. Поставьте ИБП в такое положение, чтобы задний анкерный кронштейн соединился с задним анкерным болтом. Передний анкерный кронштейн устанавливается на заключительных этапах установки.

    ИБП: вид сзади

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?