Подготовка к установке
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или вводные сальники при установленных
фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
- Отсоедините два сигнальных провода от дисплея на ИБП и снимите переднюю дверцу.
- Для ИБП без предустановленных силовых модулей: Установите силовые модули, начиная с нижней полки:
- Снимите винт с каждой стороны пустой полки силового модуля.
- Поместите силовой модуль на полку.
- Установите винт на место с каждой стороны пустой полки.
- Снимите крышку батареи.
- Отключите клеммы с передней части предварительно установленных модулей батарей.
- Для установки со шкафом модульной батареи: Снимите верхнюю панель:
- Открутите винты и поднимите переднюю часть верхней панели.
- Сдвиньте верхнюю панель назад, чтобы снять ее. Выступы в задней части верхней панели должны выйти из отверстий в задней части ИБП.
- Для установки с расположенным рядом модульным шкафом с батареями: Снимите левую боковую панель и пластину. Отложите пластину.
- Для установки со шкафом сервисного байпаса или установки упрощенной параллельной системы 1+1: Снимите правую боковую панель. Сохраните правую боковую панель.
- Снимите силовые клеммы с задней части ИБП.
- Снимите верхнюю или нижнюю фальш-панель с распределительной коробки.
- Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/вводных сальников в верхней или нижней части фальш-панели. Установите вводные сальники (не входят в комплект), если применимо.
- Установите верхнюю или нижнюю фальш-панель обратно на распределительную коробку.
- Установите распределительную коробку на ИБП. Обратите внимание, что распределительная коробка устанавливается в обратном положении.