990-91262Б-028

Подготовка к прокладке сигнальных проводов

  1. Снимите верхние фальш-панели и верхние панели со щетками с ИБП. Они предназначены для прокладки сигнальных проводов.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Для установки без изоляционных труб: Установите панели со щетками на место.
    • Для установки с изоляционными трубами: Просверлите отверстие в фальш-панелях для изоляционных труб, установите изоляционные трубы и поставьте фальш-панели на место.
  3. Снимите обозначенные крышки.
  4. Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через правую панель со щетками/фальш-панель.
  5. Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через левую и среднюю панели со щетками/фальш-панели.

    ИБП без изоляционных труб

    ИБП с изоляционными трубами

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?