990-91262A-028

Подключение сигнальных проводов от шкафа модульной батареи

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.
  1. Только для удаленного шкафа модульной батареи:
    1. Проложите кабели Class 2/SELV и non-Class 2/non-SELV в ИБП, как показано на рисунке.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Проложите кабели Class 2/SELV и non-Class 2/non-SELV к плате 640-7552 в ИБП.

      ИБП – вид сверху

  2. Только для расположенного рядом шкафа модульной батареи: Проложите предоставленные сигнальные провода 0W76627 и 0W12908 к плате 640-7552 в ИБП.

    Расположенный рядом шкаф модульной батареи 1 и ИБП: вид спереди

  3. Подключите сигнальные провода от шкафа модульной батареи 1 к ИБП:
    1. Отсоедините модульный разъем от J8007 на плате 640-7552 в ИБП.
    2. Установите модульный разъем в J8007 на плате 640-7572 в последнем шкафу модульной батареи (T).
    3. Подключите сигнальный провод от J8011 на плате 640-7572 в шкафу модульной батареи 1 к J8014 на плате 640-7552 в ИБП.
    4. Подключите сигнальный провод от J8008 на плате 640-7572 в шкафу модульной батареи 1 к J8007 на плате 640-7552 в ИБП.
    Шкаф модульной батареи 2,3,4 Шкаф модульной батареи 1 ИБП
  4. Установите на место верхнюю крышку ИБП.
    1. Наклоните верхнюю пластину и сдвиньте ее на ИБП сзади. Выступы в задней части верхней пластины должны входить в отверстия в задней части ИБП.

      ИБП: вид сзади

    2. Опустите верхнюю пластину вниз в передней части и установите на место винты.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?