990-91262D-031

Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten

Säkerhetsetiketterna på din produkt är på engelska och franska. Ark med översatta säkerhetsetiketter levereras med produkten.
  1. Ta fram arken med översatta säkerhetsetiketter som levereras med produkten.
  2. Kontrollera vilka 885–XXX-nummer som finns på arket med översatta säkerhetsetiketter.
  3. Ta fram säkerhetsetiketterna på produkten som matchar de översatta säkerhetsetiketterna på arket – leta efter 885–XXX-numren.
  4. Lägg till ersättningssäkerhetsetiketten på ditt föredragna språk till din produkt ovanpå den befintliga franska säkerhetsetiketten.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.