990-91262B-032

เตรียมสำหรับสายเคเบิลสัญญาณ

  1. ถอดเพลตเข้าสายด้านบนและแผ่นแปรงด้านบนออกจาก UPS ซึ่งจะใช้สำหรับการเดินสายสัญญาณ
  2. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งแผ่นแปรงกลับเข้าที่
    • สำหรับการติดตั้งที่มีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่
  3. ถอดฝาครอบที่ระบุ
  4. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านแผ่นแปรง/เพลตเข้าสายด้านขวา
  5. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านแผ่นแปรง/เพลตเข้าสายด้านซ้ายและตรงกลาง

    UPS ที่ไม่มีท่อร้อยสาย

    UPS ที่มีท่อร้อยสาย

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?