990-91262B-034

Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama

NOT: Yeterli izolasyon sağlamak için sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı çekin.

Bu prosedür için opsiyonel GVSOPT006 kitini kullanın.

  1. Statik anahtar modülünü kaldırın.
  2. Belirtilen plakayı çıkarın.
  3. Her iki UPS'deki dahili bakım kesicisi IMB'ye ilave bir AUX anahtarı (birlikte verilir) takın.
  4. İki UPS arasında non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını bağlama.

    Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistemin Arka Sağ Tarafı Görünümü

  5. Sağlanan kapağı sağ üst köşeye takın.
  6. Plakayı ve statik anahtar modülünü tekrar takın.
  7. Sağ taraftaki paneli tekrar takın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?