Nihai Kurulum
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde
çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
![]() |
---|
ekipman hasarı tehlikesi
Aküleri sisteme takmadan önce sistem çalışmaya hazır olana kadar bekleyin. Akü kurulumundan
UPS sistemi çalışana kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü geçmemelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Belirtilen kapakları tekrar takın (önce A sonra B). Kapakları yerine yerleştirirken Class 2/SELV sinyal kablolarının çıkarılması gerekebilir. Class 2/SELV sinyal kablolarını kapaklardaki köprülere sabitleyin.
- UPS üzerindeki ön ve arka dengeleme ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
- Sadece sismik sabitleme için: Ön bağlantı braketini UPS'e ve zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - ön sabitleme braketindeki delik çapı ø13 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.
- Akü kesicisi BB açık (KAPALI) konumuna getirin.
- Akü modüllerini yuvalara doğru itin. Rafları alttan ve yukarıdan doldurun. Her rafa daima tam bir akü dizisi (dört akü modülü) takın.
- Akü modülündeki kolu aşağı çevirin ve verilen vidayla kolu rafa sabitleyin.
- Akü terminallerini akü modüllerinin önüne bağlayın.
- UPS'deki akü kapağını tekrar takın.
- Ön kapıyı tekrar takın.
- İki sinyal kablosunu ekrandan tekrar takın. Sinyal kablolarını sol üst köşedeki kablo bağlarıyla sabitleyin.