Harici Haberleşme Kablolarını Bağlama
- Harici haberleşme kablolarını UPS kontrolöründeki portlara bağlayın.
Modbus Kablolarını Bağlama
- Modbus Kablolarını
UPS'(ler)e bağlayın. 2 kablolu veya 4 kablolu bağlantı
kullanın.
-
Tüm Modbus sinyal kabloları çift izoleli/kılıf kablo olmalı ve minimum 30 VDC değerinde olmalıdır.
-
Korumalı bükümlü çifte kablolar Modbus bağlantıları için kullanılmalıdır. Korumanın toprak bağlantısı mümkün olduğunca kısa olmalıdır (ideal olarak 1 cm'nin altında). Kablo blendajı her cihazdaki Ch Gnd pinine bağlanmalıdır.
-
Kablolama yerel kablolama kodlarına uygun olarak yapılmalıdır.
-
Yeterli izolasyon sağlamak için sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.
-
Modbus portu, toprak referansı olarak Com pimi ile galvanik olarak izole edilmiştir.
-
- Buslar çok uzunsa ve yüksek veri hızlarında çalışıyorsa, her busun her bir ucuna 150 Ohm sonlandırma dirençlerini takın. 9600 baudda 610 metre (2000 feet) altı veya 19.200 baudda 305 metre (1000 feet) altı olan buslar sonlandırma dirençleri gerektirmemelidir.