990-91262B-034

Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.
  1. Sadece uzak modüler akü kabini için:
    1. Class 2/SELV kablolarını ve non-Class 2/non-SELV kablolarını gösterildiği gibi UPS'e yönlendirin.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Class 2/SELV kablolarını ve non-Class 2/non-SELV kablolarını gösterildiği gibi UPS'deki 640-7552 panosuna yönlendirin.

      UPS'in Üstten Görünümü

  2. Sadece bitişik modüler akü kabini için: Ürünle birlikte verilen 0W76627 ve 0W12908 sinyal kablolarını UPS'deki pano 640-7552'ye yönlendirin.

    Bitişik Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Önden Görünümü

  3. Sinyal kablolarını modüler akü kabini 1'den UPS'e bağlama:
    1. UPS'deki 640-7552 no'lu panodaki sonlandırma fişini J8007'den ayırın.
    2. Sonlandırma fişini, son modüler akü kabininde (T) J8007'deki 640-7572 no'lu panoya takın.
    3. Sinyal kablosunu, modüler akü kabini 1'de 640-7572 panosundaki J8011'den UPS'de 640-7552 panosundaki J8014'e bağlayın.
    4. Sinyal kablosunu, modüler akü kabini 1'de 640-7572 panosundaki J8008'den UPS'de 640-7552 panosundaki J8007'ye bağlayın.
    Modüler Akü Kabini 2,3,4 Modüler Akü Kabini 1 UPS
  4. Üst plakayı UPS üzerine tekrar takın.
    1. Üst kapağı eğin ve arka taraftan UPS'in üzerine kaydırın. Üst kapağın arkasındaki prizler, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.

      UPS'in Arkadan Görünümü

    2. Üst plakayı öne doğru aşağı bastırın ve vidaları tekrar takın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?