990-91263A-019

인접 설치 절차

모듈형 배터리 캐비닛 및 최대 50kW 정격 인접 UPS

모듈형 배터리 캐비닛 및 50kW 이상 정격 인접 UPS

  1. UPS 설명서에 따라 UPS 설치를 준비합니다.
  2. 설치 준비.
  3. 옵션: 내진 고정 설치(옵션).
  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
  5. 모듈형 배터리 캐비닛 상호 연결.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
  7. 신호 선 연결.
  8. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  9. 최종 설치.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?