990-91263A-026

Preparação do gabinete de baterias modulares 1 para os cabos de sinal

  1. Remova as placas de cobertura e as placas de escovas da parte traseira do gabinete de baterias modulares 1.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares 1

  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para instalação sem conduítes: Instale novamente as placas de escova.
    • Para instalação com conduítes: Faça um furo nas placas de cobertura para os conduítes, instale-os e reinstale as placas de cobertura.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares 1 sem conduítes

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares 1 com conduítes

  3. Passe o cabo de sinal Class 2/SELV pela placa de cobertura esquerda e no gabinete de baterias modulares 1.
  4. Passe o cabo de sinal non-Class 2/non-SELV pela placa de cobertura direita e no gabinete de baterias modulares 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?