990-91263A-028

Процедура удаленной установки

Шкаф модульной батареи и удаленный ИБП мощностью до 50 кВт

Шкафы модульных батарей и удаленный ИБП мощностью от 50 кВт

Примечание: Расстояние между шкафами модульной батареи и ИБП не должно превышать 100 м. Если при установках планируется использовать большее расстояние, обратитесь в компанию Schneider Electric.
  1. Для подготовки ИБП к установке следуйте инструкциям.
  2. Подготовка к установке.
  3. Установка распределительной коробки на шкаф модульной батареи.
  4. Подготовка модульного шкафа с батареями 1 для прокладки сигнальных проводов.
  5. Дополнительно: Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  6. Соединение модульных шкафов с батареями.
  7. Выполните одно из следующих действий:
  8. Подключение сигнальных проводов.
  9. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  10. Окончание установки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.