Rinnakkaisjärjestelmän yleiskatsaus
UIB | Yksikön syöttökatkaisija |
SSIB | Staattisen kytkimen syöttökatkaisija |
IMB | Sisäinen huoltokatkaisija |
UOB | Yksikön lähtökatkaisija |
SIB | Järjestelmän eristyskatkaisija (SIB) |
BB | Sisäisten akkujen UPSin ja ulkoisen akkujärjestelmän (jos olemassa) akkukatkaisija |
MBB | Ulkoinen huolto-ohituskatkaisija |
Yksinkertaistetut 1+1-rinnakkaisjärjestelmät
Galaxy VS tukee 2 UPSia vikasietoisuuden takaavassa yksinkertaistetussa 1+1-rinnakkaisjärjestelmässä, johon kuuluu jaettu yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB).
Rinnakkaisjärjestelmät, joihin kuuluvat erillinen yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)
Galaxy VS tukee kapasiteetin vuoksi enintään 4 UPSia rinnakkain ja vikasietoisuuden vuoksi rinnakkain enintään 3+1 UPSia, joihin kuuluu erillinen yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB).
Rinnakkaisjärjestelmät, joihin kuuluvat jaettu yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)
Galaxy VS tukee kapasiteetin vuoksi enintään 4 UPSia rinnakkain ja vikasietoisuuden vuoksi rinnakkain enintään 3+1 UPSia, joihin kuuluu jaettu yksikön syöttökatkaisija (UIB) ja staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB).