990-91317C-012

Présentation du système unitaire

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du commutateur statique
IMB Disjoncteur de maintenance interne
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
BB Disjoncteur de batterie dans l'ASI pour batteries internes et dans la solution de batteries externes (le cas échéant)

Système unitaire - Alimentation secteur simple

Système unitaire - Alimentation secteur double

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?