Tinjauan Umum Sistem Paralel
UIB | Pemutus masukan unit |
SSIB | Pemutus masukan sakelar statis |
IMB | Pemutus pemeliharaan internal |
UOB | Pemutus keluaran unit |
SIB | Pemutus isolasi sistem |
BB | Pemutus baterai di UPS untuk baterai internal dan di dalam solusi baterai eksternal (bila ada) |
MBB | Pemutus bypass pemeliharaan eksternal |
Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan
Galaxy VS bisa mendukung hingga 2 UPS redundansi dalam sistem paralel 1+1 disederhanakan dengan UIB pemutus masukan unit bersama dan SSIB pemutus masukan sakelar statis.
Sistem Paralel dengan UIB Pemutus Masukan Unit Individu dan SSIB Pemutus Masukan Sakelar Statis
Galaxy VS bisa mendukung hingga 4 UPS kapasitas secara paralel dan hingga 3+1 UPS redundansi secara paralel dengan UIB pemutus masukan unit individu dan SSIB pemutus masukan sakelar statis.
Sistem Paralel dengan UIB Pemutus Masukan Unit Bersama dan SSIB Pemutus Masukan Sakelar Statis
Galaxy VS bisa mendukung hingga 4 UPS kapasitas secara paralel dan hingga 3+1 UPS redundansi secara paralel dengan UIB pemutus masukan unit bersama dan SSIB pemutus masukan sakelar statis.