990-91317C-028

Чертежи

Примечание: Полный набор чертежей доступен на веб-сайте www.se.com.
Примечание: Чертежи предоставляются ТОЛЬКО в качестве справочной информации и могут изменяться без уведомления пользователей.

10–20 кВт, 400 В

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?