990-91317F-032

การปฏิบัติตามข้อกำหนดแผ่นดินไหวระดับภูมิภาค

ใบรับรองตามคำขอ

ประเทศ/ภูมิภาค รหัส ID ระดับอันตรายที่พื้น ระดับอันตรายที่หลังคา
อาร์เจนตินา INPRES-CIRSOC103 โซน 4 โซน 4
ออสเตรเลีย AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
แคนาดา* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
ชิลี NCh 433.Of1996 โซน 3 โซน 2
จีน GB 50011-2010 (2016) αMax = 1.4 αMax = 1.2
ยุโรป Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
อินเดีย IS 1893 (ตอนที่ 1) : 2016 Z = 0.36 Z = 0.36
ญี่ปุ่น กฎหมายมาตรฐานอาคาร โซน A โซน A
นิวซีแลนด์ NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
เปรู N.T.E. - E.030 โซน 4 โซน 4
รัสเซีย SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
ไต้หวัน CPA 2011 รหัสการออกแบบแผ่นดินไหว SSD = 0.8 SSD = 0.8
สหรัฐอเมริกา* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?