990-91317G-019

배터리

방전 종지 전압

방전 종지 전압은 방전율에 따라 셀당 1.6 ~ 1.75입니다.

배터리 전압 범위

  부스트 2.38Vpc 정격 2.0Vpc 최소 1.6Vpc
배터리 전압(V) 571.2 480 384

배터리 런타임(분)

400V UPS

UPS 정격 10kW 15kW 20kW
모듈형 배터리 스트링 수
1

8.5

NA NA
2

22.5

12.5

8.5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?