990–5914A–006

Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

  Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Caja del disyuntor de batería de 10–80 kW 25 650 500 280
Caja del disyuntor de batería de 100–200 kW 35 800 500 280
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?