990-5911A-031

Batterikrav

Batterityp VRLA
Minsta brandklassificering HB
Batterihyllor 4 hyllor i storlek 657 x 767 mm
Maximal vikt per hylla 300 kg
Maximal vikt per skåp 1200 kg
Höjd mellan batterihyllor 340 mm
Maximal batterihöjd inklusive batteripolerna 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?