990-91141D-018

通信と管理

ローカルエリアネットワーク 1 Gbps – デフォルトで1ポート
Modbus Modbus (SCADA)
出力リレー 4 x SELV設定可能
入力接点 4 x SELV設定可能
標準制御パネル 4.3インチのタッチスクリーンディスプレイ
警告音 あり
非常停止スイッチ(EPO) オプション:
  • 通常開(NO)

  • 通常閉(NC)

  • 外部24 VDC SELV

外部スイッチギアー UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
外部同期 なし
バッテリー監視 モジュール式バッテリーキャビネットおよび社外バッテリーで使用可能
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?