990-91141F-005

Konfigurationsoptionen

  • Kompaktes Design, High Density-Technologie und modulare Architektur

  • Ein- oder zweifacher Netzanschluss

  • Bis zu 4+0 USV-Systeme parallel für Kapazität

  • Bis zu 3+1 USV-Systeme parallel für Redundanz

  • Standardkabelzuführung Rückseite oder unten

  • ECO-Modus

  • ECOnversion-Modus

  • Kompatibel mit EcoStruxure IT

  • Generatorkompatibel

  • Touchscreen-LCD

  • Austausch eines Leistungsmoduls in beliebigen Betriebsmodi (Live-Swap)*

  • Halogenfreie Kabel für zum Einsatz auf See zertifizierte und skalierbare USV-Modelle.

  • Unterstützte Batterietypen: VRLA, Lithium-Ionen und NiCd.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?