990-91141F-006

Opciones de configuración

  • Diseño compacto, tecnología de alta densidad y arquitectura modular

  • Suministro de red simple o doble

  • Hasta 4+0 SAI en paralelo por capacidad

  • Hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia

  • Entrada predeterminada de cables por la parte trasera o inferior

  • Modo ECO

  • Modo ECOnversion

  • Compatible con EcoStruxure IT

  • Compatible con generador

  • Pantalla LCD táctil

  • Sustitución del módulo de alimentación en cualquier modo de operación (en caliente)*

  • Cables libres de halógenos para modelos de SAI escalables y certificados para instalación naval.

  • Tipos de baterías compatibles: VRLA, litio y NiCd.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?