990-91141J-022

Configuratieopties

  • Compact ontwerp, hogedichtheidstechnologie en modulaire architectuur

  • Enkele of dubbele netvoeding

  • Max. 4+0 UPS-eenheden parallel voor capaciteit

  • Max. 3+1 UPS-eenheden parallel voor redundantie

  • Standaardkabelinvoer aan de achterkant of onderkant

  • ECO-modus

  • eConversion-modus

  • Compatibel met EcoStruxure IT

  • Compatibel met generator

  • Lcd-touchscreen

  • Vervanging van vermogensmodule in elke bedrijfsmodus (Live Swap)*

  • Halogeenvrije kabels voor marine-gecertificeerde en schaalbare UPS-modellen.

  • Ondersteunde batterijtypen: VRLA, Lithium-ion en NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?