990-91141F-024

Configurações possíveis

  • Design compacto, tecnologia de alta densidade e arquitetura modular

  • Alimentação simples ou dupla

  • Até 4+0 nobreaks em paralelo para capacidade

  • Até 3+1 nobreaks em paralelo para redundância

  • Entrada padrão inferior ou traseira de cabos

  • Modo ECO

  • Modo ECOnversion

  • Compatível com EcoStruxure IT

  • Compatível com gerador

  • Tela tátil de LCD

  • Substituição do módulo potência em qualquer modo de operação *

  • Cabos sem halogênio para modelos de nobreak certificados para uso marítimo escaláveis

  • Tipos de bateria aceitos VRLA, Íons de Lítio e NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?