990-91141F-028

Параметры конфигурации

  • Компактный дизайн, технология высокой плотности и модульная архитектура

  • Одиночный или двойной ввод питания

  • До 4+0 ИБП в параллельной системе для увеличения мощности

  • До 3+1 ИБП в параллельной системе с резервированием

  • Задний или нижний ввод кабелей по умолчанию

  • Режим ECO

  • Режим ECOnversion

  • Совместимость с EcoStruxure

  • Совместимость с генератором

  • Сенсорный ЖК-дисплей

  • Замена силового модуля в любом режиме работы (Live Swap)*

  • Безгалогенные кабели для моделей ИБП, сертифицированных для использования в морских условиях, и масштабируемых моделей ИБП.

  • Поддерживаемые типы батарей: VRLA, литий-ионные и никель-кадмиевые.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?