990-5910E-007

Διαμόρφωση εισόδου UPS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > UPS .
    1. Ορίστε το στοιχείο Διαμόρφωση ηλεκτρικής παροχής στην επιλογή Ενιαία ηλεκτρική παροχή ή Διπλή ηλεκτρική παροχή.
    2. Επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματη εκκίνηση του αντιστροφέα αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν το στοιχείο Αυτόματη εκκίνηση του αντιστροφέα είναι ενεργοποιημένο, ο αντιστροφέας θα εκκινείται αυτόματα όταν επιστρέφει η τάση εισόδου μετά από τερματισμό λειτουργίας λόγω εξάντλησης της μπαταρίας.
      ΚΙΝΔΥΝΟΣ
      ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
      Πάντα να εκτελείτε σωστό κλείδωμα / τοποθέτηση ετικετών πριν εργαστείτε στο UPS. Ένα UPS με ενεργοποιημένη την αυτόματη εκκίνηση θα επανεκκινηθεί αυτόματα όταν επιστρέψει το τροφοδοτικό.
      Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
    3. Ορίστε το στοιχείο Υπάρχει μετασχηματιστής σε Δεν υπάρχει μετασχηματιστής, Μετασχηματιστής εισόδου, ή Μετασχηματιστής εξόδου.
  2. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;