990-5910E-007

Διαμόρφωση λειτουργίας υψηλής απόδοσης

  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Υψηλή απόδοση .
  2. Επιλέξτε το στοιχείο Λειτουργία υψηλής απόδοσης: Απενεργοποίηση, Λειτουργία ECO ή ECOnversion.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO.
  3. Επιλέξτε το στοιχείο Αντιστάθμιση αρμονικών ECOnversion, εφόσον είναι σχετικό.
  4. Επιλέξτε το στοιχείο Χρονοδιάγραμμα υψηλής απόδοσης: Ενεργό βάσει χρονοδιαγράμματος, Πάντα ενεργό ή Ποτέ ενεργό.
    1. Για το στοιχείο Ενεργό βάσει χρονοδιαγράμματος, πατήστε την επιλογή Χρονοδιάγραμμα και ρυθμίστε το χρονοδιάγραμμα όπως ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;