990-5910D-024

Configurar Modo de alta eficiência

  1. Toque em Configuração > Alta eficiência.
  2. Selecione o Modo de alta eficiência: Desativar, Modo ECO ou ECOnversion.
    NOTA: Entre em contato com a Schneider Electric para ativar o modo ECO.
  3. Selecione Compensador harmônico, caso seja relevante.
  4. Selecione a Programação de alta eficiência: Ativo na program, Sempre ativo ou Nunca ativo.
    1. Em Ativo na program, toque em Programar e configure e ative as programações conforme necessário.
QR code for this page

Isto foi útil?