990-5910G-019

배터리 솔루션 구성

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 설정은 배터리에 대한 지식, 배터리 구성 및 필요한 사전 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 설정할 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 구성 > 배터리를 누릅니다.
  2. 배터리 솔루션 유형 선택:
    1. 표준 Galaxy VS 배터리 솔루션을 보유한 경우 표준을 선택하고 특정 배터리 구성에 대한 상업 참고를 드롭다운 목록에서 선택합니다.
    2. 모듈형 Galaxy VS 배터리 솔루션을 보유한 경우 모듈형을 선택합니다.
    3. 사용자 정의 배터리 솔루션을 보유한 경우 사용자 정의를 선택합니다.
  3. 일반 설정을 누르고 다음 설정값 설정:
    주의: 각 페이지에서 확인을 눌러 설정을 저장하고 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다. 모듈형 배터리 솔루션의 경우 최초 3개의 설정만 사용할 수 있습니다.
    배터리 차단기에 연결된 배터리 캐비닛 수/모듈형 배터리 캐비닛 수 각 배터리 차단 장치에 연결된 배터리 캐비닛 수를 설정/UPS에 연결된 모듈형 배터리 캐비닛 수를 설정합니다.
    낮은 런타임 경고(초) 낮은 런타임 경고를 활성화하는 남은 런타임에 대한 임계값을 설정합니다.
    용량 충전(%) UPS 공칭 전력 정격의 최대 충전 용량(%)을 설정합니다.
    최소 임계값(°C) 허용되는 최저 배터리 온도를 섭씨 또는 화씨로 설정합니다. 온도가 이 임계값보다 낮으면 알람이 발동합니다.
    최대 임계값(°C) 허용되는 최고 배터리 온도를 섭씨 또는 화씨로 설정합니다. 온도가 이 임계값보다 높으면 알람이 발동합니다.
    충전기 자동 부스트 모드 충전기 자동 부스트 모드를 활성화를 선택합니다. 이 기능은 시스템이 배터리 작동 상태가 되면 자동으로 충전기를 충전기 부스트 모드로 전환합니다.
    주기적 충전 모드 주기적 충전 모드 활성화를 선택합니다.

    주기적 충전 중에 시스템은 부동 충전과 휴식 기간을 주기적으로 반복합니다. 이 기능은 영구적 부동 충전을 수행하여 배터리에 무리를 주지 않으면서도 배터리 충전 상태를 지속적으로 유지합니다.

    테스트 간격 주기 UPS의 배터리 테스트 주기를 설정합니다.
    테스트 요일 배터리 테스트를 실행할 요일을 설정합니다.
    시작 시간(시:분) 배터리 테스트를 실행할 시간을 설정합니다.
  4. 사용자 정의 배터리 솔루션의 경우만: 특정 설정을 누르고 다음 설정값 설정:
    주의: 각 페이지에서 확인을 눌러 설정을 저장하고 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
    배터리 유형 배터리 유형을 설정합니다.
    배터리 중간 지점 연결됨 배터리 중간 지점 연결 여부를 선택합니다.
    온도 모니터링 사용 안 함 배터리 온도 모니터링 비활성화를 선택합니다.
    블록 당 배터리 용량(Ah) 각 배터리 차단 장치에 연결된 배터리 뱅크에 대해 배터리 블록당 배터리 용량을 암페어 시간으로 설정합니다.
    병렬 배터리 스트링 수 각 배터리 차단 장치에 연결된 배터리 뱅크에 대해 병렬로 연결된 배터리 스트링 수를 설정합니다.
    스트링 당 배터리 수 배터리 스트링 당 배터리 수를 설정합니다.
    블록 당 배터리 셀 수 배터리 블록 내의 배터리 셀 수를 설정합니다.
    배터리 셀 당 DC 전압(V) 부동 충전에 대한 배터리 셀 당 충전 전압을 설정합니다.

    부동 충전은 모든 배터리 유형에 사용 가능한 기본 충전 기능이며 충전기에 의해 자동으로 시작됩니다.

    부스트 충전에 대한 배터리 셀 당 충전 전압을 설정합니다.

    부스트 충전을 사용하면 방전된 배터리의 신속한 복구를 위한 급속 충전을 수행할 수 있습니다.

    균등 충전에 대한 배터리 셀 당 충전 전압을 설정합니다.

    균등 충전은 편향된 개방 셀 배터리를 균등화할 때 사용합니다. 가능한 최고 충전 전압 수준을 사용할 수 있는 충전 방식입니다. 균등 충전을 수행하면 충전 완료 후 반드시 교체해야 하는 개방 셀 배터리의 경우 물이 증발되는 현상이 발생합니다.

    충전 시간(초) 부스트 충전 및 균등 충전의 충전 기간을 초 단위로 설정합니다.
    배터리 셀 당 DC 셧다운 전압(V) 배터리 종료 시점에 대한 전압 수준을 각 배터리 셀 기준으로 설정합니다.
    정상 온도(°C)/정상 온도(°F) 정상 온도를 섭씨 또는 화씨로 설정합니다.
    충전 전류율 충전 전류율을 설정합니다.
    부스트 충전 허용 배터리 부스트 충전 허용을 선택합니다.

    부스트 충전을 사용하면 방전된 배터리의 신속한 복구를 위한 급속 충전을 수행할 수 있습니다.

    배터리 과방전 허용 UPS가 배터리 작동 중일 때 배터리의 과방전 허용을 선택합니다. 이 기능은 배터리를 일반적으로 권장되는 값보다 낮은 전압 수준으로 방전시킬 수도 있도록 허용합니다. 참고로 그러면 배터리가 손상될 수 있습니다.
    배터리 자동 연결 해제 사용 배터리 자동 연결 해제 활성화를 선택합니다. UPS 시스템의 출력이 꺼지고 배터리를 충전할 능력이 없으면 이 기능은 배터리 차단 장치를 트립하여
    • 2주 동안 배터리의 과방전을 방지합니다.

    • 배터리 부족 종료 수준보다 낮은 배터리 셀 전압의 경우 10분입니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?