990-5910F-034

Akü Çözümünü Yapılandırma

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Akü ayarlarının sadece akülerden, akü konfigürasyonundan ve gerekli önlemlerle alakalı bilgili olan kalifiye personel tarafından girilmesi gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Konfigürasyon > Akü'ye dokunun.
  2. Akü çözüm türünüzü seçin:
    1. Standart bir Galaxy VS akü çözümünüz varsa Standart öğesini seçin ve açılır listeden özel akü yapılandırmanız için ticari referansı seçin.
    2. Modüler bir Galaxy VS akü çözümünüz varsa, Modüler öğesini seçin.
    3. Özel bir akü çözümünüz varsa Özel öğesini seçin.
  3. Genel ayarlar üzerine dokunun ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın:
    NOT: Her sayfada, ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok tuşuna dokunun. Modüler akü çözümleri için sadece ilk üç ayar mevcuttur.
    Akü kesicisine bağlı akü kabinlerinin sayısı/Modüler akü kabin sayısı Her akü kesicisi için akü kesicisine bağlı akü kabinlerinin sayısını ayarlayın /UPS'ye bağlı modüler akü kabin sayısını ayarlayın.
    Düşük aküden çalışma zamanı uyarısı (sn) Düşük çalışma zamanı uyarısını etkinleştirecek olan kalan çalışma zamanı eşiğini saniye cinsinden ayarlayın.
    Şarj kapasitesi (%) UPS nominal güç değerinin yüzdesi olarak maksimum şarj kapasitesini ayarlayın.
    Minimum eşik değeri (°C) Minimum kabul edilebilir akü sıcaklığını Santigrat veya Fahrenhayt olarak ayarlayın. Bu eşiğin altındaki sıcaklıklar bir alarmı etkinleştirir.
    Maksimum eşik değeri (°C) Maksimum kabul edilebilir akü sıcaklığını Santigrat veya Fahrenhayt olarak ayarlayın. Bu eşiğin üstündeki sıcaklıklar bir alarmı etkinleştirir.
    Şarjör oto. boost modu Şarjör oto. boost modunu etkinleştirmek için seçin. Sistem pille çalıştığında, bu işlem şarj modunu otomatik olarak şarj boost moduna transfer eder.
    Devirli şarj modu Devirli şarj modunu etkinleştirmek için seçin.

    Devirli şarj sırasında, sistem float şarj ve dinlenme dönemleri arasında geçiş yapar. Bu fonksiyon, kalıcı float şarjıyla aküleri zorlamadan akü şarj durumunu sürekli olarak koruyacaktır.

    Test aralığı UPS'nin ne kadar sıklıkla akü testi yapması gerektiğini ayarlayın.
    Haftanın test günü Akü testinin haftanın hangi günü çalışması gerektiğini ayarlayın.
    Testi başlatma zamanı (ss:dd) Akü testinin hangi saatte çalışacağını ayarlayın.
  4. Sadece özel pil çözümü için: Özel ayarlar üzerine dokunun ve aşağıdaki parametreleri ayarlayın:
    NOT: Her sayfada, ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok tuşuna dokunun.
    Akü türü Akü türünü seçin.
    Akü orta noktası bağlandı Akünün orta noktası bağlıysa seçin.
    Sıcaklık izlemeyi devre dışı bırakın Akü sıcaklık izlemeyi devre dışı bırakmak için seçin.
    Blok başına akü kapasitesi (Ah) Her akü kesicisine bağlı akü bankası için, akü bloğu başına akü kapasitesini amper saat cinsinden ayarlayın.
    Paralel akü grubu sayısı Her akü kesicisine bağlı akü bankası için paralel bağlanmış akü gruplarının sayısını ayarlayın.
    Grup başına akü blok sayısı Akü grup başına akü blok sayısını ayarlayın.
    Blok başına akü hücresi sayısı Akü grup başına akü hücre sayısını ayarlayın.
    Akü hücresi başına DC voltajı (V) Her akü hücresi için şarj voltajını Float şarj olarak ayarlayın.

    Float şarj, her tür aküde kullanılabilen ve şarj cihazı tarafından otomatik olarak başlatılan temel şarj işlevidir.

    Akü hücresi başına Ekran Şarj Oluyor voltajı Boost'u ayarlayın.

    Boost şarj, boşalmış bir aküyü hızlı bir şekilde geri yüklemek için hızlı bir şarj işlemi yapmayı mümkün kılar.

    Akü hücresi başına şarj voltajını Eşitleme şarj için ayarlayın.

    Eşitleme şarjı, eğri açık hücreli akülerin eşitlenmesinde kullanılır. Bu, mümkün olan en yüksek şarj voltajı seviyesi kullanılan şarj yöntemidir. Eşitleme şarjı yapılırken, şarj işlemi tamamlandığında değiştirilmesi gereken açık hücreli pillerden su buharlaşır.

    Şarj süresi (sn) Boost şarj ve Eşitleme şarj etmek için şarj süresini saniye olarak ayarlayın.
    Akü hücresi başına DC kapanma voltajı (V) Pilin ne zaman kapatılması gerektiğine göre pil hücresi başına voltaj seviyesini ayarlayın.
    Nominal sıcaklık (° C)/Nominal sıcaklık (°F) Nominal sıcaklığı Santigrat veya Fahrenhayt olarak ayarlayın.
    Şarj akım oranı Şarj akım oranını ayarlayın.
    Boost şarja izin ver Akülerin boost şarjına izin ver'i seçin.

    Boost şarj, boşalmış bir aküyü hızlı bir şekilde geri yüklemek için hızlı bir şarj işlemi yapmayı mümkün kılar.

    Akülerin derin deşarjına izin ver UPS'nin akü çalışması sırasında akülerin derin deşarjına izin ver'i seçin. Bu işlev akülerin normalde önerilen değerden daha da düşük voltaj seviyesinde deşarj olmalarını sağlar. Bunun akülere zarar verebileceğini unutmayın.
    Akünün otomatik kesilmesini etkinleştirin Akülerin otomatik olarak ayrılmasını etkinleştirmek için seçin. UPS sistemi çıkışı kapalı bırakılmışsa ve aküleri şarj etme kabiliyetine sahip olmadığında, bu fonksiyon bir süre sonra akünün derin deşarjını önlemek için akü kesicilerini açar:
    • İki hafta.

    • Düşük akü kapatma seviyesinin altında akü hücre voltajı ile 10 dakika.

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?