990-5910F-004

Konfigurer afbryderne

BEMÆRK: Denne konfiguration er obligatorisk af hensyn til korrekt UPS-drift.
  1. Tryk på Konfiguration > Afbrydere.
  2. Tryk på de forskellige afbrydere i det mimiske diagram for at konfigurere, hvilke afbrydere der findes i UPS-systemet. Et kvadrat med et betyder, at afbryderen er til stede, og et tomt kvadrat betyder, at afbryderen ikke er til stede. Et gråtonet kvadrat betyder, at afbryderen er automatisk konfigureret i UPS-systemet.
    BEMÆRK: UPS'en kan overvåge op til to batteriafbrydere i en standardbatteriløsning. UPS'en kan overvåge op til fire batteriafbrydere i en modulær batteriløsning – dette konfigureres automatisk af UPS'en. Det mimiske diagram viser kun én batteriafbryder, selvom der er tilsluttet og konfigureret flere batteriafbrydere til overvågning. Hvis en af eller flere af de overvågede batteriafbryderne er i lukket position, vises batteriafbryderen i det mimiske diagram som lukket. Hvis alle overvågede batteriafbryderne er i åben position, vises batteriafbryderen i det mimiske diagram som åben.
  3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?