990-5910F-015

A megszakítók konfigurálása

MEGJEGYZÉS: A UPS helyes működéséhez kötelező végrehajtani ezt a konfigurációt.
  1. Koppintson a Konfiguráció > Megszakítók lehetőségre.
  2. Koppintson a különböző megszakítókra a kapcsolási rajzban, hogy konfigurálhassa, mely megszakítók vannak jelen a UPS-rendszerben. A négyzetekben látható szimbólum azt jelzi, hogy a megszakító jelen van, az üres négyzet azt jelzi, hogy a megszakító nincs jelen, a szürke négyzet pedig azt jelzi, hogy a megszakító automatikusan konfigurálva van a UPS-rendszeren.
    MEGJEGYZÉS: A UPS a szabványos akkumulátormegoldásokban legfeljebb két akkumulátormegszakítót tud megfigyelni. A UPS a moduláris akkumulátormegoldásokban legfeljebb négy akkumulátormegszakítót tud megfigyelni – ezt a UPS automatikusan konfigurálja. A kapcsolási rajz csak egy akkumulátormegszakítót (BB) ábrázol még akkor is, ha a megfigyelés céljából több megszakító is csatlakoztatva és konfigurálva van. Ha a megfigyelt akkumulátormegszakítók közül egy vagy több zárt állásban van, a kapcsolási rajzon a BB zárt állásúként jelenik meg. Ha a megfigyelt akkumulátormegszakítók közül az összes nyitott állásban van, a kapcsolási rajzon a BB nyitott állásúként jelenik meg.
  3. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?