990-5910F-006

Configurar Modbus

Modbus se puede configurar para la tarjeta de administración de red (NMC) integrada y la opcional.

  1. Pulse Configuración > Modbus y seleccione NMC integrada para configurar la tarjeta de administración de red integrada, o bien NMC opcional para configurar la tarjeta de administración de red opcional.
    1. Active o desactive Modb serie.
    2. Configure Paridad como Ninguna, Par o Impar.
    3. En Bit de parada, seleccione 1 o 2.
    4. Establezca Velocidad en baudios en 2400, 9600, 19200 o 38400.
    5. Asigne un número entre el 1 y el 247 a ID exclusivo de destino.
      NOTA: Todos los dispositivos del bus deben tener exactamente la misma configuración, excepto el ID exclusivo de destino de la dirección del dispositivo, que debe ser exclusivo para cada dispositivo. Dos dispositivos del bus no pueden tener la misma dirección.
    6. Pulse Aceptar para guardar la configuración; pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    7. Active o desactive Modbus TCP.
    8. Seleccione Puerto 502 o Puerto [de 5000 a 32768].
    9. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?