990-5910E-034

Modbus Yapılandırması

Modbus, entegre edilmiş ve opsiyonel ağ yönetim kartı (NMC) için yapılandırılabilir.

  1. Yapılandırma > Modbus öğesine dokunun ve Entegre edilmiş NMC öğesini seçerek entegre ağ yönetim kartını yapılandırın veya Opsiyonel NMC öğesini seçerek opsiyonel ağ yönetim kartını yapılandırın.
    1. Seri Modbus'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
    2. Eşlik öğesini Yok , Çift veya Tek olarak ayarlayın .
    3. Duruş bitini 1 veya 2 olarak ayarlayın.
    4. Baud hızını 2400, 9600, 19200 veya 38400 olarak ayarlayın .
    5. Hedef benzersiz kimliği 1 ile 247 arasında bir sayıya ayarlayın.
      NOT: Veri yolu üzerindeki her cihaz, Hedef Benzersiz Kimlik adresi hariç, tam olarak aynı ayarlara sahip olmalıdır. Veri yolunda iki cihaz aynı adrese sahip olamaz.
    6. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
    7. TCP Modbus'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
    8. Port 502 veya Port \[5000 ila 32768] öğesini seçin .
    9. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?