ネットワークの設定
内蔵ネットワーク管理カードとオプションのネットワーク管理カード用のネットワークを設定することができます。(ネットワーク管理カードはNMCと表記します)。
- 内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワーク管理カードの設定を行う場合)、オプションのNMC(オプションのネットワーク管理カードの設定を行う場合)を選択します。 をタップして
- アドレスモードを、手動、BOOTP、DCHPのいずれかに設定します。
- 内蔵NMC IPv4を無効化またはオプションのNMC IPv4を無効化を選択してネットワークを無効にすることもできます。
- OKをタップして設定を保存します。
- 内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワーク管理カードの設定を行う場合)、オプションのNMC(オプションのネットワーク管理カードの設定を行う場合)を選択します。 をタップして
- DHCPV6モードを、アドレスおよびその他の情報、アドレス以外の情報のみ、IPv6なしのいずれかに設定します。
- 自動設定または手動を選択します。
- 内蔵NMC IPv6を無効化またはオプションのNMC IPv6を無効化を選択してネットワークを無効にすることもできます。
- OKをタップして設定を保存します。