990-5910F-023

Konfigurere nettverket

Nettverket kan konfigureres for det integrerte og det valgfrie nettverksstyringskortet (NMC).

  1. Trykk på Konfigurasjon > Nettverk > IPv4 og velg Integrert NMC for å konfigurere det integrerte nettverksstyringskortet eller Valgfri NMC for å konfigurere det valgfrie nettverksstyringskortet.
    1. Sett Adressemodus til Manuelt, BOOTP eller DCHP.
    2. Du kan også deaktivere nettverket ved å velge Deaktiver integrert NMC IPv4/Deaktiver valgfri NMC IPv4.
    3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
  2. Trykk på Konfigurasjon > Nettverk > IPv6 og velg Integrert NMC for å konfigurere det integrerte nettverksstyringskortet eller Valgfri NMC for å konfigurere det valgfrie nettverksstyringskortet.
    1. Sett DHCPV6-modusen til Adresse og annen informasjon, Kun annen info. enn adresse eller IPv6 aldri.
    2. Velg Autokonfigurasjon eller Manuelt.
    3. Du kan også deaktivere nettverket ved å velge Deaktiver integrert NMC IPv6/Deaktiver valgfri NMC IPv6
    4. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR code for this page

Var dette til hjelp?