990-5910E-024

Definir relés de saída

  1. Toque em Configuração > Contatos e relés e selecione o relé de saída que deseja configurar.
  2. Defina o Atraso (segundo).
  3. Selecione para habilitar o Modo de verificação energizada (desabilitado por padrão).

    Quando o Modo de verificação energizada for habilitado, o relé de saída será ativado, e será desativado quando o evento associado a este relé de saída ocorrer (geralmente ativado).

    Quando o Modo de verificação energizada for desabilitado, o relé de saída será desativado, e será ativado quando o evento atribuído a este relé de saída ocorrer (geralmente desativado).

    O Modo de verificação energizada deve ser configurado individualmente para cada relé de saída e permite detectar se o relé de saída está inoperante:

    • Se a fonte de alimentação dos relés de saída foi interrompida, os eventos associados aos relés de saída serão indicados como presente.

    • Se um único relé de saída se tornou inoperante, os eventos associados a este relé de saída serão indicados como presentes.

  4. Selecione o(s) evento(s) que deseja associar ao relé de saída. Em cada página, toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
    NOTA: É possível atribuir várias funções ao mesmo relé de saída.
    Alarme comum do nobreak: A saída é ativada quando há qualquer tipo de alarme presente no nobreak. Nobreak em modo de manutenção: A saída é ativada quando o disjuntor de saída da unidade (UOB) tiver sido aberto, o que transfere o nobreak para o modo de manutenção. O nobreak não está fornecendo a carga.
    Alarme informativo do nobreak: A saída é ativada quando há um alarme de informação presente no nobreak. Falha externa: A saída é ativada quando o nobreak detecta uma falha externa.
    Aviso de alarme do nobreak A saída é ativada quando há um alarme de atenção presente no nobreak. Ventilador inoperante: A saída é ativada quando um ou mais ventiladores estão inoperantes.
    Alarme crítico do nobreak: A saída é ativada quando há um alarme crítico presente no nobreak. Tensão da bat baixa: A saída é ativada quando a tensão da bateria está abaixo do limite.
    Alarme comum do sistema A saída é ativada quando há qualquer tipo de alarme presente no sistema. Bateria não está func corretamente: A saída é ativada quando as baterias não estão funcionando corretamente.
    Alarme informativo do sistema: A saída é ativada quando há um alarme de informação presente no sistema. Bateria desconectada: A saída é ativada quando as baterias foram desconectadas ou quando os disjuntores da bateria estão abertos.
    Alarme de atenção do sistema: A saída é ativada quando há um alarme de aviso presente no sistema. Sobrecarga do inversor: A saída é ativada quando há uma condição de sobrecarga enquanto o nobreak está na operação do inversor.
    Alarme crítico do sistema: A saída é ativada quando há um alarme crítico presente no sistema. Sobrecarga na saída: A saída é ativada quando há uma condição de sobrecarga enquanto o nobreak está na operação do inversor ou na operação do bypass.
    Nobreak em operação normal: A saída é ativada quando o nobreak está operando normalmente. Entrada fora tolerância: A saída é ativada quando a entrada está fora da tolerância.
    Nobreak em operação por bateria: A saída é ativada quando o nobreak está operando com baterias. Bypass fora de tolerância: A saída é ativada quando o bypass está fora da tolerância.
    Nobreak em operação por bypass estático: A saída é ativada quando o nobreak está na operação do bypass estático forçado ou na operação do bypass estático solicitado. EPO ativo: A saída é ativada quando o EPO é ativado.
    Nobreak em op por bypass de manut: A saída é ativada quando o nobreak está na operação do bypass de manutenção interno ou na operação do bypass de manutenção externo.  
  5. Toque em OK para salvar as configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?