990-91111G-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียงพอ
  1. ถอดโมดูลสแตติกสวิตซ์ออกจาก UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  2. ถอดฝาครอบออกจาก UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  3. ตัดการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ไปยังไฟแสดงสถานะบน UPS ทั้งสองเครื่อง
  4. ถอดชั้นวางออกจาก UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  5. ถอดฝาครอบด้านหน้าออกจากเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB บน UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  6. ติดตั้งสวิตช์ AUX เพิ่มเติม (มีให้) ในตำแหน่ง OF2 ที่อยู่ในเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB บน UPS ทั้งสองเครื่อง
  7. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ระหว่าง UPS ทั้งสองเครื่อง:
    1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV (ไม่มีให้) จากเทอร์มินัลสวิตช์ AUX 1 และ 2 ในเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ใน UPS 1 ไปยัง J6614-5 และ J6614-6 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS 2 ดังที่แสดง
    2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV (ไม่มีให้) จากเทอร์มินัลสวิตช์ AUX 1 และ 2 ในเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ใน UPS 2 ไปยัง J6614-5 และ J6614-6 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS 1 ดังที่แสดง

    มุมมองด้านหน้าของเบรกเกอร์ซ่อมบำรุงภายใน IMB

    มุมมองด้านหน้าของระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

  8. ใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับเข้าที่บนเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB บน UPS ทั้งสองเครื่อง
  9. ติดตั้งชั้นวางบน UPS ทั้งสองเครื่องกลับเข้าที่
  10. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ไปยังไฟแสดงสถานะกลับเข้าที่บน UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  11. ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่บน UPS ทั้งสองเครื่อง
  12. ติดตั้งโมดูลสแตติกสวิตซ์กลับเข้าที่บน UPS ทั้งสองเครื่อง
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?