990-91263A-031

Anslut kraftkablarna i UPS med märkeffekt över 50 kW

OBS!
Risk för utrustningsskador
För installationer i UPS med märkeffekt över 50 kW måste DC-kablarna från varje modulärt batteriskåp anslutas direkt i UPS-enheten.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
  1. För externt placerad UPS:
    1. Anslut PE-kabeln och DC-kablarna (medföljer inte) i varje modulärt batteriskåp
    2. Dra PE- och DC-kablarna ut genom kabelboxen och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
    3. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.

    Vy bakifrån av modulärt batteriskåp för externt placerad UPS

  2. För intilliggande UPS för externa batterier:
    1. Anslut den medföljande PE-kabeln (0W49449) mellan de modulära batteriskåpen som visas.

      Vy framifrån av två modulära batteriskåp

    2. Anslut PE-kabeln från kitet GVSOPT030 (option) i modulärt batteriskåp 1 och dra PE-kabeln genom höger sida och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
    3. Anslut DC-kablarna från kitet GVSOPT030 (option) i varje modulärt batteriskåp och dra DC-kablarna genom höger sida och in till UPS:ens fack för kraftkablage. DC-kablarna dras genom de modulära batteriskåpen.
    4. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.

    Vy framifrån av modulärt batteriskåp 1

    Vy ovanifrån av modulära batteriskåp

QR code for this page

Var det här till hjälp?