하단 케이블 인입구 시스템에 전원 케이블 연결
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 케이블을 배터리 차단기에 연결하기 전에 UPS 시스템 전원을 완전히 차단하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
- 배터리 차단기 잠금/태그아웃이 OFF(꺼짐) 위치에 있는지 확인하십시오.
- PE 케이블을 연결합니다.
- UPS로부터 DC 케이블(DC+, DC-)을 연결합니다.
- 배터리 차단기 왼쪽 면의 단자를 덮는 보호 커버를 설치합니다.
- 빈 배터리 캐비닛과 함께 제공된 설치 설명서에 따라 배터리를 설치합니다.
- 배터리 케이블(Batt+, Batt-)을 빈 배터리 캐비닛 1의 배터리에서 배터리 차단기로 연결합니다.
- 빈 배터리 캐비닛 2개 설치에만 해당: 접지 케이블을 빈 배터리 캐비닛 1에서 빈 배터리 캐비닛 2로 연결합니다.
- 빈 배터리 캐비닛 2개 설치에만 해당: 배터리 케이블(Batt+,Batt-)을 빈 배터리 캐비닛 2의 배터리에서 배터리 차단기로 연결합니다.
- 배터리 차단기 오른쪽 면의 단자를 덮는 보호 커버를 설치합니다.